结果:找到"问题反馈 PCB 专业版 客户端",相关内容1000条
- 立创专业版EDA意料外的网络高亮显示【问题反馈】
- 你好.在使用专业版eda网页版时,利用ctrl+d快速复制时,如果此时鼠标指针放在其它网络时(该网络进入高亮),复制粘贴后,原高亮网络进入了恒高亮模式(同H键高亮模式)。鼠标悬在带网络的图元上对应网络高亮,这个是很好的。但是这个问题显示的意料之外的高亮就不是那么合适了。稳定触发方法:选中一个可复制的图元,挪动鼠标至导线,触发自动凸显网络,此时ctrl+D快速复制,随便找地方粘贴。被高亮的网络由鼠标悬空的”暂时性高亮“变为“H键型的持续高亮”大胆猜想是标悬空的”暂时性高亮“的退出条件是简单的判断鼠标移出图元区域,但是被ctrl+D快速复制覆盖打断了退出条件的触发,于是变为持续的高亮。可能的编程...
- 所属专栏: PCB设计 标签: 问题反馈 专业版 发帖人:想通了的nmos 发帖时间:2023-05-16 22:59:00
- 问题反馈:立创EDA专业版元件库显示出错
- 平台:Windows10专业版22H2软件:立创EDA专业版V1.8.39在绘制PCB时,点开软件下部元件库,当点击“3D模型"后"搜索框"显示移位,并遮住“立创商城”和“嘉立创EDA”。后期无法显示图片传了好几遍无法成功
- 所属专栏: PCB设计 标签: 问题反馈 PCB 专业版 客户端 发帖人:LSweet 发帖时间:2022-11-26 09:15:00
- LCEDA专业版客户端切换模式
- 环境WIN11LCEDA专业版截止到今天的最新客户端,安装时选择半离线模式,想自己新建私有库,从LCSC里面拉出来一个器件,改了改参数名字点击保存的时候提示没登陆,无法保存,然后我就去找登陆入口,到处找不到。没有办法就想切换成全在线模式试一下能不能保存,结果切换成全在线模式以后重启软件以后全部白屏软件卡死什么都看不到了,看来只能重新安装,登陆网页也没有原理图的备份,白忙活了。先把最基础的稳定性给解决了。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 客户端BUG反馈 发帖人:tianlanshu 发帖时间:2022-08-02 16:05:00
- 专业版客户端半离线的项目怎么转成在线项目呢
- 问题同标题,用半离线版本画了几个图,发现不是很方便,想转成在线项目,试了很多方法都不能很好的转过去。大家有什么好的办法吗?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版客户端 半离线 发帖人:woxiaolu 发帖时间:2022-05-06 17:59:00
- 专业版问题反馈
- 使用专业版自定义了2个类似器件,器件完整的设置了对应的符号和封装,在原理图上放置时均可以看到正确的符号图,但是当点击放置到原理图上时却不能正确的放置符号,2个符号相互颠倒了。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 问题反馈 发帖人:倔强啊韭菜 发帖时间:2022-03-26 10:05:00
- 立创EDA客户端可以使用专业版吗?
- 如题,就是想问如何能将立创客户端的标准版转成专业版。因为个人感觉就是用网页画PCB的时候有些用客户端软件的习惯老是带不过来,而且立创也已经提供了客户端了,为啥就不能吧标准版转成专业版呢?要是也有我没发现那请大大们告诉我要怎么弄,我是真没找到。而且我们公司可以接受使用离线的网络编辑器,但是不能接受把公司的项目上传到别的服务器去,像这种情况其实也该考虑吧。。。。
- 所属专栏: 使用教程 标签: 立创EDA 客户端 专业版 发帖人:我最爱做设计 发帖时间:2021-08-19 18:39:00
- 专业版客户端什么时候推出
- 最近在纠结团队用哪个EDA,我想用立创专业版客户端,但是迟迟没有推出,因种种原因不能时刻联网,故无法使用在线版,希望用可以离线使用的的客户端版本
- 所属专栏: PCB设计 标签: 专业版客户端 发帖人:互联网智造 发帖时间:2021-07-22 09:10:00
- 标签被错误剪切后,无法选中,如何才能删除?
- 标签被错误剪切后,无法选中,如何才能删除这些隐形标签呢?剪切的时候图方便,直接把标签里面的内容剪切走了。在EDA工具中不显示,但导出成pdf会显示出来,没办法选中,这个怎么办?!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 问题反馈 发帖人:FrankDamon 发帖时间:2020-09-26 20:06:00
- 同时选中编辑多个物件的属性时,修改有时会不生效。
- 我同时选中了多个孔,将这些孔属性由锁定变为非锁定,第一次操作成功。第二次再进行相同操作时,就不再生效了。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 问题反馈 发帖人:夜雨星城 发帖时间:2020-03-31 10:01:00
- 【反馈】可以统一一下工程做图加客户编号的风格吗
- 如题:再嘉立创做了很多板子,发现回来的板子加客户编号风格有明显不同1.字号十分大,放在显眼位置,明显比板子的名称大2.字号适中,不会超过板子名称,位置在某些封装下或者隐蔽地方,贴片后可以遮挡第一种风格明显会影响外观,第二种就很好,这很明显是两个工程的风格,建议内部统一一下,不然回来的板子字号一会大一会小很乱。有联系客服反馈,让下单选不加客户编号,但是只能选无要求,不能不加,然后客服让确认生产稿(收费),客户编号是嘉立创内部使用的,实际上客户并不需要(我并不反对加编号),我不认为需要单单为了这个事情让客户每一次都增加付费,因此建议客服反馈给工程,统一标准,客服回答:这个是反馈不了的哦,抱歉到这...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 反馈 客户编号 发帖人:神经猫V 发帖时间:2020-03-17 16:24:00
返回